This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.1801万:关于输出时钟边缘

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/583978/lmk01801-about-the-output-clock-edge

部件号:LMK0.1801万

您好,

我计划使用LMK0.1801万生成100kHz时钟信号,具有25ps步进的可编程延迟,并且我需要时钟的边缘非常锋利。 从数据表中,通过LVPECL输出,TR和TF为200马力,但我需要TR和TF约为25马力。 您能教我如何使边缘更锋利吗?

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕我们无法获得80 % 的25 ps上升/下降20 % 的输出。 将TR/TF更改为更小的唯一方法是重新定义启动/停止的阈值。 例如,我们通常使用20 % to 80 %。 例如,如果您将测量从40 % 定义为60 % ,则上升/下降速度会更快,但这可能对您没有帮助。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    非常感谢您的回复。 是否有任何IC可重新整形LMK0.1801万的输出脉冲以使其更清晰?

    谢谢!

    恐怕我们无法获得80 % 的25 ps上升/下降20 %。 将TR/TF更改为更小的唯一方法是重新定义启动/停止的阈值。 例如,我们通常使用20 % to 80 %。 例如,如果您将测量从40 % 定义为60 % ,则上升/下降速度会更快,但这可能对您没有帮助。

    73岁
    Timothy

    [/引述]