This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0334万:输出电压水平?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/584859/lmk00334-output-voltage-levels

部件号:LMK0.0334万
主题中讨论的其他部件:AM5718

您好,


我将使用 LMK0.0334万

此设备是否支持PCIe的正确输出电平,我没有看到任何1.8V电源?

我必须从英特尔提供一台Sitara AM5718和两台PHY i210。

 
如何设置VCCO输出电源? 至2.5V? 这不是太高?
 
 
 
 
此致
亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,HCSL输出电平是为PCIe时钟指定的,输出电平独立于VCCO电压,VCCO电压可以设置为2.5 或3.3 V

    艾伦