This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4803万:如何为两个不同的频率要求使用相同的回路滤波器

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/583782/lmk04803-how-to-use-same-loop-filter-for-two-different-frequency-requierment

部件号:LMK0.4803万
在“线程”中讨论的其他部件:LMK61E2LMK0.461万

您好,

 

在我们的时钟树中,我们使用的是LMK0.4803万B和LMK61E2。

LMK0.4803万B随LMK61E2提供参考时钟(默认为125MHz LVDS)。

 

我们的系统有两种工作模式M0和M1。 一次只能激活一种模式M0或M1。 因此,我们有两组不同的M0和M1频率要求。  

M0将以下列时钟频率工作

  1. 200MHz LVDS     x 1号
  2. 2.5MHz LVDS     x 1号
  3. 40MHz LVDS      x 2号

 

M1将以下列时钟频率工作

  1. 200MHz LVDS       x 1号
  2. 3.5MHz LVDS        x 1号
  3. 56MHz LVDS          x 1号
  4. 40MHz LVDS          x 1号

我的设计中的循环过滤器组件值如下所示

C1=220nF,C2=10uF,R2=0.68K (环路滤波器1)

c1=6.8nF,c2=1.8nF,c3=0.01nF,c4=0.01nF,r2=0.82K, R3=0.2K,R4=0.2K (对于环路滤波器2)

首选外部VCXO为CVHD-950 122.880 (频率为122.88MHz)

 

我的问题如下

  1. 此处的M0和M1具有不同的时钟要求。 对于模式M0和M1,我们能否在具有相同回路滤波器组件和相同外部VCXO (频率为122.88MHz)的LMK0.4803万B中实施上述规格?

谢谢你。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak您好!
    LMK0.4803万 VCO范围1840至2030 MHz不支持M1。 M1需要VCO是1400 MHz的倍数。
    我建议LMK0.461万,这是一款具有全编程环路滤波器的双PLL抖动消除器,支持M0或M1输出也不是问题。

    此致,
    肖恩·汉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Shawn Han,我们将使用LMK0.461万。

    谢谢