This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:LMX2492 SPI回读

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/584253/lmx2492-lmx2492-spi-readback

部件号:LMX2492
主题中讨论的其他部件: LMX2491

您好:

什么是SPI回读?  这是否意味着读取特定寄存器值?

假设我将TRIG1_MUX分配为"output readback (输出回读)"。   在LE=low duration (LE=低持续时间)期间,我将数据设置为R/W=1,遵循A14~A0地址,不要在意D7~D0。 那么在 D7 ~D0时钟时,我可以读取TRIG1引脚上的数据,对吗?

顺便说一下,CE的工作原理是什么? 如果CE=低,则关闭所有I/O (包括SPI),正确吗?

谢谢

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SPI回读允许您读取LMX2492上的寄存器。 您的步骤正确。 您可以查看LMX2491数据表,该数据表详细介绍了如何回读,尽管它是另一个部分。 上周我还在这个论坛上提出了同样的问题,以便您可以深入了解TI的回应。 您需要将所需的MUX线路寄存器配置为先读回。

    David