This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:LMX2492 FIN / FIN*输入阻抗。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/584002/lmx2492-lmx2492-fin-fin-input-impedance

部件号:LMX2492

您好:

您能告诉我引脚4和5 FIN,FIN*的输入阻抗吗? 我在数据表中找不到。

谢谢

Jimmy

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy,

    2015年,我们再次提出这个问题:
    e2e.ti.com/.../156.5858万

    "遗憾的是,我们没有这些信息,因为我们无法在这些频率下进行准确的测量。 建议您放置一个与我们在示例中使用的相同的50欧姆功率分离器。 如果您不需要功率分配,只需将一个50欧姆的并联电阻接至接地,然后将交流电偶接至Fin.

    数据表中显示的50欧姆分路器似乎对每个人都很有效。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    另一个问题是Fin引脚(单端)的功率。 数据表第5页,电气特性显示最小值为-5dBm。
    但在图4中,Fin输入灵敏度似乎为-36dBm,大约1.5G~8GHz。 我们的应用程序在1.5G~2GHz期间为-9dBm,它是否有效?

    谢谢

    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在室温下使用-9 dBm工作。  有一篇较旧的帖子询问此问题。  TI的反应是灵敏度图(图4)是正确的,但他们仍然建议-5至+5 dBm,以确保在部件的额定温度和频率范围内工作。