This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592

Guru**** 2544130 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/583135/lmx2592

主题中讨论的其他部件:LMX2592

我购买了84PCS LMX2592芯片,但该订单包括8个PPC BAD LMX2592,具体情况是LMX2592的第一个引脚和LMX2592的37ST引脚连接在芯片中,我们测试了多次,但结果是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    什么是37ST引脚? LMX2592没有此引脚。
    此外,您从哪里购买样品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从TI的代理处购买了84PCS LMX2592,我们需要向客户发送80块主板。 我们测试了所有电路板,但发现8个LMX2592不好,第一个引脚与芯片中的37个引脚相连,第一个引脚称为"CE",第三个引脚称为"VCC_VCO", 这意味着第一个引脚始终较高,我们无法禁用此芯片,最终,我们的客户对此结果不满意
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如有必要,请联系您的TI代理商以跟进此问题并请求故障分析。