This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:评估板没有时钟输出。

Guru**** 2750335 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/583456/lmx2492evm-eval-board-has-no-clock-output

部件号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2492

您好:

我正在测试LMx2492 EVM,  我安装了R27和R28以 用于板载OSC。 我正在尝试 使用TIC pro来生成一个固定时钟输出。 我更改了PLL页面VCO值,但 RFout和RFout/2处没有时钟输出。

1个检查板 信号。 SPI看起来良好,CE=高, VccPLL=3.3V,VccCP=5V,但VTune仅400mV。  请检查我是否需要更改板载或TIC S/W

我想它应该总是有一个时钟输出。  如果我更改了TIC上的VCO值,RFout将立即更改,对吗?

谢谢

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jimmy:

    如果您使用“默认配置”,您是否从EVM中获得了任何内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,但我已经 找到原因。

    在TIC默认配置中,VCO = 9600MHz。 但我发现RFVC1843的范围 是从9.8GHz到11.3GHz。 PLL无法在9.8GHz以下锁定,因此没有时钟输出。

    如果我在TIC中将VCO更改为大于9800MHz,则RFOUT 具有输出。

    由于    RFVC1843 VTune为 0~15V,10GHz的VTune已为5V = VccCP,  PLL无法锁定10GHz以上,因此该EVM的输出仅可达10GHz。

    此致

    Jimmy