This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:使用两个LMK0.4828万时,CLKOUT信号伪

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/583726/lmk04828-spurious-on-clkout-signal-when-using-two-lmk04828s

部件号:LMK0.4828万

大家好,  

当使用两个配置相同的LMK0.4828万时,CLKout信号存在杂散信号。
两个IC相邻排列。
当改变任一VCO的频率时,这些脉率消失。

您能否告诉我出现发芽的原因以及如何解决这个问题?

此致,
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi:
    这可能是由于VCO频率之间的串扰通过耦合引起的。
    一种方法是将一个VCO与另一个VCO更改为远距离;另一种方法是通过布局(距离,单个LDO,屏蔽外壳等)隔离2个时钟芯片。

    此致,
    肖恩·汉