This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:3.3V VDD稳定运行

Guru**** 2753295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/583599/tlc555-3-3v-vdd-astable-opration

部件号:TLC555

您好,

我想知道 是否可以使用TLC555ID生成23.040KHz时钟50 % 占空比(可变操作),VDD电源为3.3V。 如果您看一下数据表的图6,我们会发现VDD介于5V和15V之间,但工作电压介于2V和15V之间。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任意,

    3.3V正常。 该原理图中的5V应为2V,TLC555I可能为3V。
    我将把它添加到数据更新列表中。