This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lmx2592:与LMX2592进行32位SPI通信

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/583000/lmx2592-32-bit-spi-communication-with-lmx2592

部件号:LMX2592
主题中讨论的其他部件: LMX2492

大家好,

我尝试使用32位SPI传输大小(固定32位时钟宽度和LE)与LMX 2592进行通信。 由于LMX2592设计为支持24位传输大小,我正在尝试了解如何操作。

因此,对于写入,我应该先输入8个伪位,然后输入1位写入,7位地址和16位数据,还是应该输入1位写入,7位地址,16位数据,然后再输入8个伪位? (我从lmx2492中读到,如果时钟周期超过24位,您可能会污染较低寄存器,这很可怕)。 为LMX 2592执行此操作的正确方式是什么?

对于读取,我是否应该输入1位读取,7位地址,然后输入24位虚拟位,读取数据将返回到9时钟?

非常感谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hao:

    书面寄存器将移至第24 CLK上升边缘的寄存器地图。
    如果您写入32位数据,并在第32位后将LE提高到较高,则仅刷新前24位数据,额外的数据位将被忽略。
    要回读,数据的数据字段并不在乎。 回读寄存器值将从第9个CLK开始可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,冯诺埃,

    非常感谢您的回复。 你解决了我的问题。

    我真的很感激。

    再次感谢,