This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:spurs

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2571EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/583099/lmx2571-spurs

部件号:LMX2571

我们即将在公司 开发的射频发射器中应用LMX2571低功率合成器。

 我们已经制作了甚高频和超高频发射器的原型。 UHF发射器输出频率范围为 430MHz 至510MHz。 LMX2571合成器OSCin频率=16MHz; PDF频率=56MHz;PLL N预缩放器=2;CP_Ixx =1250uA;CP_Gain =1;三阶PLL环路滤波器组件C1 = 15nF,C2 = 100nF,R2 = 220Om (环路带宽=22.3kHz)。

  输出频率为Fout = Foscin x N / CHDIV1/CHDIV2 +/-0.0125MHz时,出现+/-125kHz频段。 其中:Foscin = 16MHz;N = 2.69270271亿,……, 318;CHDIV1 = 5;CHDIV2 = 2。

在   频率为Fout = Foscin x N / CHDIV1/CHDIV2 +/-0.0125MHz时,LMX2571EVM评估模块输出信号中也会出现类似的突起。 其中:Foscin = 20MHz;N = 2.15216217亿,……, 265;CHDIV 1 = 5;CHDIV 2 = 2。 PDF频率= 50MHz。

我们的发射器必须符合欧洲共同体标准EN30.0113万 (信道间隔为12.5 kHz)。  发射器的输出功率高达5W。 寄生辐射不得超过-36dBm。  您能否 建议如何将spurs的水平至少降低至–73dBc至载波水平?

提前感谢您的参与,

Saulius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saulius:

    我已向Marcin Paszkiewicz提供反馈,请联系他了解详细信息。 谢谢你。