This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:LMK0.4828万 SDIO和Status_LD 1/2用于推拉

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/581838/lmk04828-lmk04828-sdio-and-status_ld-1-2-for-push-pull

部件号:LMK0.4828万

大家好,

SDIO和Status_LD 1/2引脚默认设置为漏极开路,但客户希望使用此引脚进行推挽。
外部上拉/下拉电阻是否需要?
或者,他们可以使用这些引脚进行推拉,而无需外部上拉/下拉电阻器?
客户担心寄存器设置更改为推拉时出现接口通信错误。

我认为对于外部上拉/下电阻器来说,这些都不是问题,但需要与您确认。
谢谢你。

此致,

Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jade,您好!
    当引脚配置为"推拉"时,它将充当LVCMOS输出,无需外部电阻器。 使用CS*关闭SPI写入后,将从一个输出缓冲区类型更新到另一个缓冲区类型。
    实际上,客户可以测试LMK0.4828万EVM上的Status_LD引脚。 默认情况下,它没有上拉驱动程序,并使用下拉驱动程序。

    此致,
    Patrick