This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:温度特性

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/581162/tlc555-temperature-characteristic

部件号:TLC555

大家好,

我的客户想了解 TLC555I的温度特性。

他说:"例如,Vdd=15V, 25°C 最小值9.45V,最大值10.55V ->Δ 为1.1V  全量程最小值9.35V,最大值 10.65V ->电压为1.3V。

 然后(1.3V-1.1V)/ 15V /(-40deg.C-85deg.C)= 0.2V/15V/125 deg.C = 106.7 ppm/deg.C.

但我不这么认为。

 内部有一些温度补偿,因此没有单声波上升的趋势。

在这种情况下,有些在偶数0度C时显示最小值

我必须向客户解释,因此 重要的是,温度补偿是否存在于IC内部 。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山

    阈值电压仅为VCC的2/3,受三个内部电阻器的随机匹配误差(实际由高L/W PMOS晶体管组成)加上比较器的输入偏移电压误差(仅为几毫伏)的限制。

    除了相同的部件自然匹配良好之外,没有温度补偿。

    如果我想估计'I'版本的0C的最小值,那么我会插值

    9.45 -(25C - 0C)/(25C --40C)*(9.45 - 9.35)= 9.41 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron-San,

    我的客户理解,并决定将TLC555I用于他们的产品。

    它的音量非常小,但它取代了停产的Renesas计时器。

    我听不到Renesas产品的名称。

    谢谢!