This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:CDCM6208编程问题

Guru**** 2546150 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/582431/cdcm6208-cdcm6208-programming-question

部件号:CDCM6208

CDCM6208是否支持内存以保留最新的配置设置? 如果没有频率变化,是否应该在每次系统开机时对CDCM6208寄存器进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    CDCM6208没有可编程EEPROM或OTP。 如果无法使用其中一种引脚模式,则需要在每次启动时对设备寄存器进行编程。

    此致,
    -Tim