This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:时钟的晶体选择

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/582006/cdclvc1310-crystal-selection-for-clocks

部件号:CDCLVC1310

尝试理解Crystal的建议。 但与cdclvc1310不直接相关。

如果我选择一个与数据表中建议的负载电容不同的晶体,会发生什么情况?

如果我选择25MHz 18pF或10pF,而不是25MHz,16pf,这会影响时钟容差或其它规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hithesh

    每个XTAL引脚上的片上负载电容器为12pF,您可以使用任何xtal和任何负载盖,并将外部电容调整到XTAL指定的负载盖,以获得正确的频率。 有关频率计算的详细信息,请参阅本文档:

    www.ti.com/.../scaa119.pdf

    此致
    普奈特