This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4826万:如何检测未选择的CLKinX信号状态

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/580650/lmk04826-how-to-detect-unseleced-clkinx-signal-status

部件号:LMK0.4826万

大家好,

我的客户询问了两个有关LMK0.4826万的问题。
请告诉我答案。

问题1:当注册器设置如下(a) ,且没有CLKin0/CLKin0*和的时钟输入时
CLKin1/CLKin1*,CLK_SEL0输出“0”, CLK_SEL0输出“1”。  

   似乎未检测到CLKIN 1 / CLKIN 1 *状态。
   这是否符合LMK0.4826万规格?

   寄存器设置(A):
    ・CLK_SEL_MODE:   CLKin0手动

 ・CLKIN_SEL0_MUX: CLKin0 LOS
 ・CLKIN_SEL0_TYPE:输出(推拉)
 ・CLKIN_SEL1_MUX: CLKin1 LOS
    ・CLKIN_SEL1_TYPE:输出(推拉)

问题2:如果问题1的答案为"是",是否有任何模式可检测未选择的CLKINx信号状态?
   因为我们要通过检测未选中的CLKinx信号状态来手动切换时钟。


此致,
Fumio Nakano