This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1102:数据表中指定的最大输出电流

Guru**** 2835905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/581607/cdclvc1102-maximum-output-current-specified-in-the-datasheet

部件号:CDCLVC1102

您好,

我注意到CDCLVC11xx系列的数据表指定输出电流为50mA。 是每个输出的此值还是组合的最大值? 从逻辑上讲,它似乎是按产出计算的,但我想确定。

此致,Samuel Lourenço

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,50 mA是每个输出的ABS最大额定电流,不得超过。  此外,如果在输出负载较重的情况下操作设备,请通过限制设备功耗和散热来确保设备不超过125 C的ABS最大接点温度(有关设备功耗计算的信息,请参阅电源注意事项)。

    此致,
    艾伦