This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2002万:用于ADS5409的CDCE6.2002万用法

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/580658/cdce62002-cdce62002-usage-for-ads5409

部件号:CDCE6.2002万
在“线程: ADS5409”中讨论的其他部件

您好,

我们计划使用时钟生成器CDCE6.2002万来生成900MHz (LVPECL),用于900MSPS ADC ADS5409以及100MHz LVDS时钟输出。 请在以下设计问题中提供帮助:

1) ADS5409将输入时钟振幅列为典型值2Vp-p,而CDCE6.2002万 LVPECL差动输出显示为最大值870 mV。 在这种情况下,ADS5409输入是否应以足够的摆动驱动?

2)我们使用CDCE的LVPECL输出,每条线路通过150欧姆的电阻器端接至GND,然后连接到ADS5409时钟输入的交流耦合电容器。 请确认是否正常。

3)只能使用CDCE的主要参考,具有为100 MHz LVDS输入或25MHz LVCMOS TCXO输入供电的选项。

此致

Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gaurav,

    1) CDCE6.2002万显示“LVPECL高性能输出”|VOD|范围670 ~ 950 mV,这是一条线路的绝对摆动。 对于2线路差动pk-pk,即1.34 ~1.90 V。它们可以与ADS5409配合使用, 请参阅ADS5409数据表中的图27。

    2)连接正确。

    3) CDCE6.2002万可以接受LVDS或LVCMOS参考时钟。 请注意,外部终结器 应 不同,以匹配寄存器0设置。

    此致,

    肖恩