This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM9102:未获取时钟

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/579373/cdcm9102-not-getting-clock

部件号:CDCM9102
我们正在使用时钟发生器部件号CDCM9102。 这样我们就不会有水晶钟了。 只要我们保留探头,时钟就会在直流电电压为1.8V后持续一段时间。 我们用两个不同的晶体部件进行了测试,结果是相同的。 请查找附加的CRO波形
 

请参阅随附的晶体数据表(ECS-250-10-36Q-ES-TR)。 请建议解决此问题的方法。

e2e.ti.com/.../ECX_2D00_2236_2D00_15751.pdf</s>1.5751万

e2e.ti.com/.../CRO_5F00_SnapShots.zip

此致,

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ganesh:

    由于在XTAL上进行探测,您需要添加负载盖,这可能会影响振荡行为。
    如果不探测XTAL,CDCM9102是否输出100MHz?

    此致,
    朱利安