This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:XIN VIH/VIL

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/579848/cdclvc1310-xin-vih-vil

部件号:CDCLVC1310

大家好,

我的客户想将CDCLVC1310的XIN输入用作SE LVCMOS输入。 VDD为3.3V。

在这种配置中,Xin输入的VIH和VIL是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luke,
    不建议使用。 我们曾声明:"如果使用过速或旁路模式,设备可以正常工作,但可能不符合其交流电
    参数。"。
    如果您选择旁路模式,则VIH/VIL类似于PRI_INP,SEC_INP,如果您选择XTAL/超速模式,则由于交流耦合,没有VIH/VIL概念。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩,
    谢谢!