This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:LMX2582电流消耗

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/579229/lmx2582-lmx2582-current-consumption

部件号:LMX2582

您好,

 在数据表上,LMX2582的电源电流为250mA 。  (条件:5.4Ghz,0dBm输出)

我想了解电流消耗,频率和输出功率。

特别是 在1.6GHz/0dBm输出条件下消耗的电流是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chanho,
    有关电流消耗的一些附加信息,请参阅数据表第8.1 .7节。
    在您的情况下,您需要启用输出分隔器Seg1。 因此,大约还有25mA的电流。