This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:LMX2592EVM

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/580515/lmx2592evm-lmx2592evm

部件号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2592

9.4GHz单端输出修改。  

大家好,评估主板设置为5GHz双输出,但我需要修改它以用于单端9.4GHz单输出。

我认为我需要移除将RFoutAP连接到RFoutAM和将RFoutAM集成到评估板上的电阻器R33。

我想推荐电容器和电阻器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sultan,
    LMX2592有两个差分输出,如果您只需要其中一个输出,您可以关闭未使用的输出并使引脚保持浮动。
    如果您想要单端输出而不是差动输出,您仍然需要在两个引脚上上上拉,未使用的引脚应该是交流电耦合到50欧姆负载。 100pF电容器应足以满足9.4GHz应用的需要。