This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE7.201万EVM:将输出同步到参考时钟

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/579528/cdce72010evm-output-synchornize-to-reference-clock

部件号:CDCE7.201万EVM

我将CDCE7.201万 EVM配置为如下所示, 并在附件中的文件“CDCE_ana2.ini"”中配置寄存器。  

我的设置如下所示:100MHz LVDS至PRI参考,EVM上的491.52MHz VCXO,模拟锁定,12.288MHz (AUX/40)输出,不带491.52

我的问题是:为什么我的输出无法同步到PRI REF? 如果我想要PRI REF和输出的调色边缘,是否要更改200MHz VCXO帮助?

我的输出如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    登记册如下:
    [注册]
    REG0=30.027万
    REG1=011E0001
    REG2=8240.0002万
    REG3=8240.0003万
    REG4=8040.0004万
    REG5=8040.0005万
    REG6=EA40.0006万
    REG7=EA40.0117万
    REG8=124.0058万
    REG9=100.0049万
    REG10=0BFC270A
    REG11=800.0008万B
    REG12=61E09F0C
    [EVM输出]
    PWR_EN=1
    y0_term=1
    Y1_TERM=1
    y2_term=1
    Y3_TERM=1
    Y4_term=1
    Y5_TERM=1
    Y6_TERM=1
    Y7_TERM=1
    Y8_TERM=1
    Y9_TERM=1
    MODE_SEL=1
    ref_sel=1
    AUX_SEL=1
    重置=0
    POWER_DOWN = 0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的示波器抑制功能是否配置正确? 如果不使用抑制,示波器将只能触发一个频率。 因此,即使两个频率为相位锁定,边缘也不会对齐。

    抑制功能用于在触发事件后将触发器布防延迟一段设定的时间。 它可用于确定两个不同的频率是否为相位锁定。 如果它们已锁相,则具有正确配置的抑制功能的示波器将能够对齐边缘。

    关于如何配置抑制的一个非常简单的示例,假设您有两个时钟:一个4Hz时钟和一个5Hz时钟,它们是锁相的。 如果触发频率为4Hz时钟上升沿的关闭,示波器将每0.25秒触发一次,并且5Hz时钟沿将不对齐。 我们希望示波器执行的操作是每隔1秒触发一次,这是时钟对齐所需的时间间隔。 因此,我们可以将抑制时间设置为大于0.75秒但小于1秒(因此抑制设置为0.9秒将有效)。 这样,它将在第4个周期上升边缘之后,但在第5个周期之前进行布防,我们希望它再次触发。 请参阅下图。

    在这种情况下,两个信号分别为12.288MHz和100MHz。 这两个频率的比率是384对3125。 换言之,12.288MHz时钟的384个周期和100MHz时钟的3125个周期后,边缘将对齐。 因此,我们要将抑制时间设置为略低于3125 * 1e-8或31.25uS,但不低于31.25uS - 8.14e-8 (12.288MHz时钟的周期)或31.16uS。 31.2uS将是一个良好的抑制设置,以便示波器检查信号是否锁相。

    此致,

    -Tim