This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单端CLK缓冲解决方案

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA693, CDCLVC1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/579898/single-ended-clk-buffer-solution

主题中讨论的其他部件:OPA693CDCLVC1102

尊敬的专家:

客户正在寻找用于  130MHz时钟放大的OPA693 (增益=2,高转换率:2500V/us)的更换解决方案。

必须要求:

电源:3.3V, 封装厚度:1.3 mm 欠。 CLK频率:130MHz

如果 您能告诉我  有正确的解决方案来替换130MHz CLK缓冲器的OPA693,我将不胜感激。  

谢谢!

徐志勋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDCLVC1102应正常工作。

    此致,

    艾伦