This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CDCM9102:CDCM9102差分时钟输出未生成

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, CDCM9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/580187/linux-cdcm9102-cdcm9102-differential-clock-output-not-generating

部件号:CDCM9102
主题中讨论的其他部件:AM5718

工具/软件:Linux

您好,

我们设计的单板计算机采用AM5718。 我们拥有基于PCIe的以太网外设。 对于PCI,我们使用CDCM9102时钟发生器。 时钟来自水晶。 另请参阅随附的时钟输入波形表。

OE为3.3V
OS0为3.3V (通过100k向上拉)
OS1为0伏  (下拉0欧姆)
复位为3.3V
REGCAP1,REGCAP2使用10uF 6.3V连接
VDD1,2,3,4,5,6与3.3V连接
OE连接3.3V
我们没有在OUT0P,OUT0N和OUT1P,OUT1N上获取时钟。 实际上,我们的硬件是针对生产的。 因此,它处于暂停状态。 任何人都能给出建议。
谢谢,此致,
Ganesh.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ganesh,
    从波形来看,XTAL似乎正在工作。
    是否有LVDS 100欧姆端接器?
    以下链接是否为同一情况?
    e2e.ti.com/.../213.0476万

    如何再次重置?
    "为确保设备正常运行,振荡器必须在低噪声时钟发生器之前保持稳定
    校准程序。 基于石英的振荡器最多需要2毫秒来稳定;因此,TI建议您这样做
    应用程序确保在电源完成至少5毫秒后取消对重置引脚的断言
    斜坡。 这可以通过直接控制重置引脚或将47-nF电容器应用到来实现
    复位引脚接地(这提供延迟,因为复位引脚包括150 kΩ 上拉电阻。'

    此致,
    肖恩