This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:解锁问题

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/579061/cdcm6208-unlock-problem

部件号:CDCM6208

尊敬的TI - er。

我的客户使用cdcm6208设计其主板。

但是 ,CDCM6208已解锁附加文件。

请帮我。

e2e.ti.com/.../MLU_5F00_R1_5F00_CDCM6208_5F00_Settings_5F00_1_5F00_122M88.ini

e2e.ti.com/.../MLU_5F00_R1_5F00_CDCM6208_5F00_Settings_5F00_2_5F00_122M88.ini

PLL已锁定附加的文件。

e2e.ti.com/.../MLU_5F00_R1_5F00_CDCM6208_5F00_Settings_5F00_1_5F00_76M8.ini

e2e.ti.com/.../MLU_5F00_R1_5F00_CDCM6208_5F00_Settings_5F00_2_5F00_76M8.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kiyoung:

    所有配置都应通过回路滤波器设计进行优化。 即使您在某些设置中已被锁定, CDCM6208仍有被解锁的风险。

    1,在CDCM6208 EVM GUI中选择按钮“回路过滤器”。

    2,输入 45~75°C之间的"相位裕度"

    3,选择“ loop bandwidth”(回路带宽)(通常为<相位检测频率/15),如果输入参考时钟有噪声,则窄回路带宽可以获得更好的抖动性能。

    4,选中"标准值"

    5,按下"建议RC "按钮。 您可以获得新RC的值。 如果手头没有确切的R或C,则选择一个关闭的R或C。 然后按"计算输出(使用RC输入)"按钮,更新相位容限和回路带宽,确保它们仍在步骤1和2范围内。

    6,印刷电路板上的焊接正确C1,R2,C2

    那么CDCM6208就很难解锁。

    此致,

    肖恩