This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:锁定时间和相位噪声

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/580311/lmx2592-lock-time-and-phase-noise

部件号:LMX2592

您好,

在LMX2592数据表的图30中,您获得35 µs的总锁定时间。 我可以用您的工具PLLatinum SIM模拟设置时间,但不能模拟正确的频率和振幅校准时间,因为我目前还没有LMX评估板。

μs这一性能,请参阅数据表:“如果振幅比较器延迟较低,则可实现20-M Ω 范围锁定时间,此时间由寄存器ACAL_CMP_DLY设置(本例中为5)。 如果此值过低,则没有足够的时间来决定是否使用VCO振幅,并可能导致非最佳相位噪声。"


我的问题是,对于这些性能,使用一个经过调整的回路滤波器,您获得了什么相位噪声,例如,100kHz偏移?

谢谢!

Kevin