This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:在不使用ClockPro软件的情况下计算PQR值

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/579256/cdce913-calculating-pqr-values-without-clockpro-software

部件号:CDCE913
主题中讨论的其他部件: CLOCKPRO

您好!

我们希望使用CDCE913芯片来生成4MHz - 40MHz之间的可变频率。

为此,我们希望能够计算所需的N,P,Q,R和Pdiv值,以便通过I2C (不使用ClockPro软件)动态更改频率。

根据我的理解,上述值需要在一定范围内,因此不像选择N,M和Pdiv那样简单。

这是否可以实现?频率分辨率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Bhika:

    CDCE913数据表“PL.PLL 9.2 2.2 频率计划”一节对频率计算进行了说明。

    此致
    普奈特