This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3318万:关于I2C设置(使用DS100BR410 I2C)

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/579713/lmk03318-about-i2c-setting-with-ds100br410-i2c

部件号:LMK0.3318万
主题中讨论的其他部件: DS100BR410

请告诉我下面LMK0.3318万的I2C设置。

①I2C速度设置

 I2C总线速度与LMK0.3318万 (10k~100k)和DS100BR410 (100k~400k)不同。

 如果哪一个设备不符合I2C速度规范,是否有问题? (例如,150kHz,50kHz等)

 ※出于客户原因,每个I2C都不能设置100kHz总线速度。

“②Power顺序

 关于数据表第126页,图82介绍了“启用12.6 R R R R R R R R R R R R R R R输出清晰”56.1。

 是否需要从I2C配置"启用"?

 (GPIO [3:2]处于浮动状态,内部EEPROM被绕过)

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我不能评论DS100BR410,但LMK0.3318万应该能够处理低至10 kHz范围的较慢总线频率。

    2.不需要,当GPIO [3:2]处于浮动状态时,无需从I2C启用(当HW_SW_CTRL=LOW时,硬件寄存器为默认模式)。  只要PLL可以锁定到输入时钟,默认寄存器设置应允许启用输出。

    此致,
    艾伦