This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.2万:涓流充电电路

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/578560/bq32000-trickle-charge-circuit

部件号:BQ3.2万

您好,

我看的是实时时钟BQ3.2万的涓流充电电路。 我们正在使用数据表中推荐的0.22F超级电容器。 在数据表(第TCFE 3节) 中,它指出Vcc引脚和Vback引脚之间有一个二极管,以及940R和180R电阻器(我们让开关7.3 保持打开状态,这是一个将同时切换20k的开关)。 为了排除二极管压降并检查涓流充电电路中的电阻,I拆下了超级电容器,将其更换为电阻器(在反向引脚 和接地之间),并测量了它之间的压降。 VCC为3.3V。 100R的电压为0.10V,1k的电压为0.73V,15k的电压为2.12V。 这会产生0.87V的二极管压降,并且涓流充电电路内的总电阻为2.3k。 为什么这与您的数据表不同? 我检查这是因为超级电容器的充电时间比我最初使用数据表上的信息计算的要长很多,我是否缺少了什么?

谢谢!

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我已通知工程师进行回复。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    此时,我们只能提供一些一般信息。

    图中所示的电阻因工艺而异。 在某些情况下,此变化可能大约为40 %。

    所示FET也有一些电阻。 这将增加额外的电阻。

    如果您需要更具体的信息,请告知我们,我们将尝试查找。 但这可能需要一些时间。