This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:计算功耗

Guru**** 2801335 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/579552/lmk03328-calcrate-for-power-consumption

部件号:LMK0.3328万
主题中讨论的其他部件: CODELOADER

您好,

请告诉我如何计算LMK0.3328万的功耗。

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅LMK0.3328万数据表(SNAS668B)第8-9页上的表8.6。 表的前两行按块列出了内核和输出功耗:

    根据您的配置,上表可用于将每个块的电流消耗相加,以找到总电流消耗。

    例如,考虑使用主输入的配置,启用倍增器,启用一个PLL,并将所有输出启用为LVDS输出:

    核心电流消耗=主输入(10mA)+ PLL倍增器(4mA)+ PLL1块(110mA)+控制块(88mA)= 212mA

    输出电流消耗=仅输出通道,mux和除法器(50mA x 6 (因为通道0/1和2/3共用一个除法器)=300mA)+ AC-LVDS驱动器,一对(10mA x 8=80mA)=380mA

    总电流消耗= 212mA + 380mA = 592mA

    另请注意,LMK0.3328万评估模块(EVM)内置了电流消耗测量功能。 通过使用Codeloader或TIC Pro软件,EVM可以读取器件电流消耗(请参阅‘状态’选项卡下的‘芯片电源电流’框)。