This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4826万:关于时钟输入单端输入电压

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/578231/lmk04826-about-clock-input-single-ended-input-voltage

部件号:LMK0.4826万

您好,

我想确认为什么时钟输入单端输入电压的最大规格是2.4V。 如果为CLKIN*引脚提供3.3V电压,是否有任何问题?

此致,

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它与输入缓冲区设计有关。 输入端可以使用简单的分压器将电压降低到2.4 Vpp级别。

    请注意,可以为MOS输入模式配置缓冲器,然后您可以将直流耦合3.3 V CMOS信号用于CLKIN引脚。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy - San,

    感谢您的回复。 在交流耦合的情况下,不能为CLKIN引脚输入3.3V CMOS信号? OSCin引脚怎么样?

    客户正在使用3.3V VCXO。 请告诉我是否有问题。

    此致,

    Toshiyuki