This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4808万:LMK0.4808万定期解锁

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/578510/lmk04808-lmk04808-periodic-unlock

部件号:LMK0.4808万
主题中讨论的其他部件: CODELOADER

大家好,

我们 `s LMK0.4808万周期性解锁问题,它每5~10分钟解锁一次,SCH与EVM相同,配置如下:

是否存在任何配置问题?

或者您对定期解锁问题有什么建议吗?

非常感谢。

顺祝商祺!Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您如何知道设备已解锁? 假设LD_MUX输出...
    是PLL1还是PLL2已解锁? 设置LD_MUX = PLL1 DLD和Holdover MUX = PLL2 DLD以确定哪个PLL出现解锁问题。

    参考是什么样子的? 参考是否存在会导致解锁的问题? 您可以尝试其他参考吗?

    是否可以上传codeloader配置的.mac文件?

    73岁
    Timothy