This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592关于电压问题

Guru**** 2538700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/577856/lmx2592-lmx2592-about-the-voltage-issues

部件号:LMX2592

大家好,

客户正在使用 LMX2592。 VCC为3.3V, 并且稳定。 将CE引脚拉高电平。 客户使用软件重置。 客户的  

示意图请参阅用户指南。  

问题1: 当SCK\CSB\SDI\MUXOUT引脚浮动时,  这些引脚的电压测试约为2V。 客户想要验证在何时正确显示2V  

这些引脚是浮动的。 你能给我一些建议吗?

问题2:对于 用户指南原理图,30引脚是REEXT,此引脚连接了680欧姆下拉电阻器。  然后,客户还连接  了680

用于 原理图的欧姆下拉电阻器。 他测试30针脚的低电平为1.7V。

但对于LMX2592的D版数据表,30引脚为NC。  我能否告诉客户30针脚是NC针脚,他 不考虑此针脚?  

问题3:   用户指南示意图不是最新 的D版本。 这可能会误导客户。

您能否为   D版本提供正确的参考原理图?

祝你一切顺利,

张美基

亚洲客户支持中心

德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    是否有人看到我的问题? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我已通知工程师回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Timothy:

    非常感谢。 我将等待我们团队的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey,

    这些引脚不是内部上拉或下拉,它们是高阻抗CMOS输入,因此2V左右的浮动电压是正常的。 数据表是最新的信息。引脚30是常闭,因为实际上没有使用该功能,所以有电阻器或没有电阻器不会产生影响。 数据表原理图作为简化的原理图提供参考。 用户指南中的一个是EVM原理图。

    此致,

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    感谢您的回复。