This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555:电路中重复计时器故障

Guru**** 2929440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/578077/se555-repeated-timer-failures-in-circuit

部件号:SE555

我们在其中一个电路中使用SE555P计时器,我们遇到了高故障率。 因此,如果可能,我们希望TI电气工程专家对我们的电路进行故障模式分析,并告诉我们:(1)他们认为导致故障的原因,(2)他们建议我们采取哪些措施来纠正电路,以防止故障发生。 我们准备提供电路的物理样本,原理图和任何其他必要信息,以实现准确诊断并纠正此问题。

请告知我们如何继续,以便完成此故障模式分析。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart,

    我会向您发送朋友请求。 之后,您将能够通过私人消息发送信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ronald:

    感谢您的回复。 我收到了您的朋友请求,并以私人消息回复。 您收到了吗? 作为本论坛的新用户,我无法在我的帐户中找到跟踪我们私人对话的任何位置。 请告诉我在我的账户中的哪个位置可以找到它吗?

    谢谢!

    Stuart Ripplinger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart,

    https://e2e.ti.com/user/conversations