This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:LMK0.3328万的最小I2C速度

Guru**** 2406510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/589993/lmk03328-the-min-i2c-speed-of-lmk03328

部件号:LMK0.3328万

大家好,

  我的客户设计了具有99.502kHz I2C接口和2.5uS SDA保持时间的LMK0.3328万RHSR,但I2C的最小时钟速率为100kHz,LMK0.3328万的最大SDA保持时间为100kHz和0.9uS。

  您能否帮助检查客户主板上的LMK0.3328万是否存在任何风险?

  

此致,

尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    感谢您的咨询,很抱歉耽误您的时间。 我已通知工程师作出响应。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    我与设计团队进行了交谈,他们对客户的工作状况没有任何顾虑。

    此致

    Arvind Sridhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请确认此设备的最小I2C频率是多少? 我希望以比指定频率更低的频率运行。 显然,我仍需要 遵守上升和下降要求。

    如果有,我是否需要担心任何非标准的"超时"?

    此致,
    Chris Burton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC设计人员说它有总线超时,所以总线速率保持在10kHz或更高。