This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1208:启动前/启动时LVDS输出行为

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/588411/cdclvd1208-lvds-output-behavior-before-at-powerup

部件号:CDCLVD1208
主题中讨论的其他部件:TMS320C6657

我正在使用此部件为 Keystone DSP提供100 MHz LVDS内核时钟。

Keystone DSP (TMS320C6657) 数据表指出,时钟驱动器应处于高阻抗状态,直至内核电压上升。 此时钟驱动器数据表未说明LVDS时钟输出在通电顺序之前和期间的行为-它们是否浮动? 接地?

为此目的,我的计划是要么采取这种行动

1.禁用时钟驱动 器电源,直到DSP内核电压上升(但如果 没有电源电压,此时钟驱动器是否具有高阻抗?)

2.允许时钟驱动器与DSP内核电压同时启动。 时钟驱动程序加电时会有一毫秒左右,而DSP内核则不加电,但我不知道此时钟驱动程序将如何立即启动  输入时钟。

时钟驱动程序数据表中没有足够的信息来确定最佳操作过程。