This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010-Q1:tWake的精度/TLP规格

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/591603/tpl5010-q1-accuracy-of-twake-tlp-spec

部件号:TPL5010-Q1

您好,

- 1 -

让我确认一下“twake”的准确性。

根据数据表,  脉冲宽度的中心值定义 为"20 ms"。

但是,没有关于最大值/最小 值的信息。

请告诉我脉冲的准确性吗?

- 2 -

根据数据表,直流/交流规格定义为25度。

“Twake”(温度)和“TLP”规格是否取决于温度?

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的咨询。 我不确定这些问题的答案,我会看看我们能否找到答案。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timothi-san,您好!

    感谢您的确认。
    是否有任何更新?

    此致,
    町田
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timothi-san,您好!

    您能给我发送您的状态吗?

    此致,
    町田
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timothi-san,您好!

    很抱歉询问了几次,但我想知道您的状态。
    请将您的情况告诉我吗?

    此致,
    町田
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,
    我在通知中加入了其他一些人,以查看他们是否可以提供帮助。
    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Machida-san,

    遗憾的是,对于这两个参数,没有温度,电压和工艺的测量数据 。 这就是数据表仅指定25C时的标称值的原因。

    对此造成的不便,我们深表歉意。

    此致,

    基督教