This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0105万:LMK0.0105万电路请查看

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/590939/lmk00105-lmk00105-circuit-review

部件号:LMK0.0105万

尊敬的专家:

我是JH Seo,在韩国的三星移动公司工作。

您是否会将此请求转发给能够查看客户下面的LMK0.0105万电路的合适人员?

项目:5g调制解调器。

输入: 来自 LTC6957IDD-3的3.3V CMOS电平54MHz CLK

输出:1.8V CMOS电平到调制解调器

我正在为您的review.e2e.ti.com/.../LMK0.0105万-circuit-review-request.pptx附加电路和信息

请参阅附件,让我提供反馈以支持客户。

谢谢!

徐志勋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:

    很抱歉回复延迟。  我 查看了您的.ppt。

    串联端接电阻后的交流耦合电容器是可选的。 如果包括,则只有在转换(上升边缘)期间才会有交流电流。 如果没有它,当信号被驱动为高电流时,就会有直流电流路径。

    OE可以直接拉 至3.3V,无需上拉电阻。

    此致

    Arvind Sridhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arvind,

    感谢您的回答。

    此致,

    徐志勋。