This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:如何使用它?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/588825/lmx2582-how-to-use-it

部件号:LMX2582

我使用 MCU来写入 LMX2582的寄存器,根据TIC pro。 但未找到输出。 我需要帮助。

我使用26MHz信号获得920MHz信号,这是我写的代码。 LMX2582的注册地图可从TCIS pro获取。

内部主(无效)

UINT32_t寄存器[44]={0x0.0221万A,0x1.0808万,0x2.05万,0x4.1943万,0x0728B2,0x8.1084万,0x9.0302万,0x0A10D8,
                      0x0B0018,0x0C7001,0x0D4000,0x0E0FFF,0x13.0965万,0x1.4012万C,0x16.23万,0x17.8842万,
                      0x18.0509万,0x19万,0x1C2924,0x1D0084,0x1E0434,0x1F0601,0x20.421万,0x21.421万,
                      0x22C3F 0,0x2.3001万B,0x240C10,0x25.4万,0x26.0046万,0x27.8404万,0x28万,0x2900D0,
                      0x2A0000,0x2B0000,0x2C0000,0x2D0051,0x2E0F24,0x2F00CF,0x3003FC,0x3B0000,
                      0x3D0001,0x3E0000,0x4003AF,0x0.0221万C};
SystemInit();
GPIOInit();

GPIOSetDir (PORT0,9,1);//CSB
GPIOSetDir (PORT2,2,1);// CLK
GPIOSetDir (PORT0,6,1);//数据
LMX2582_SPI_Wdata(Registers, 44);

}

LMX2582_WR_BYTE (UINT32_t da)  

int j;

用于(j=0;j<24;j++)

GPIOSetValue (PORT0,6,(da&0x80万));
GPIOSetValue (PORT2,2,1);
da = da<1;
GPIOSetValue (PORT2,2,0);
}
}

void LMX2582_SPI_Wdata(UINT32_t *Tdata,UINT32_t size)  

int i;
GPIOSetValue (PORT2,2,0);
GPIOSetValue (PORT0,9,1);
对于(i = 0;i <大小;I++)

GPIOSetValue (PORT0,9,0);
ADF4351_WR_BYTE (Tdata[I]);  
GPIOSetValue (PORT0,9,1);

}
}

我为什么会失败?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao:

    只是想回顾一下历史,您使用TIC Pro编程了一个EVM,没有问题,然后切换到使用您的编程模块,这会失败吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有EVM板,而是直接使用MCU来写入LMX2582寄存器。
    根据LMX2582的数据表:

    "建议的初始开机编程顺序
    当设备首次通电时,需要初始化设备,并且此编程的顺序为
    非常重要。 完成此序列后,设备应处于运行状态并锁定到正确的
    频率。
    1.为设备通电,并确保VCC针脚处于正确的电平
    2.确保在OSCin针脚上使用有效的基准
    3.软重置设备(写入R0[1]=1)
    4.对其余寄存器进行编程
    5.频率校准(写入R0[3]=1)"

    我尝试了两种方法:

    第一:
    1)写入R0 = 0x0.0002万;(软重置设备)

    (2)写其他登记册;

    3)写入R0 = 0x0.0004万;(频率校准)

    第二:
    1)写入R0 = 0x0.2216万;(软重置设备,R0 [1]=1,其它位设置为默认值)

    (2)写其他登记册;

    3)写入R0 = 0x0.0221万C;(频率校准,R0 [1]=0,R0 [3]=1,其它位设置为默认值)

    但我还是失败了。 我不知道为什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我导出了一组新的默认寄存器,OSCIN=100MHz,RFout为1800MHz。 请尝试对此设备进行编程,并查看此works.e2e.ti.com/.../lmx2582_5F00_default_5F00_oscin_3D00_100MHz_5F00_rfout_3D00_1800MHz.txt</s>1800

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,
    我尝试了你的文件,但我得到了RFout,它是3500MHz。