This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:通过"DPS-donger-EVM"使用CodeLoader4或TIC Pro

Guru**** 2943510 points

Other Parts Discussed in Thread: DPS-DONGLE-EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/590472/lmk03328-using-codeloader4-or-tics-pro-through-dps-dongle-evm

部件号:LMK0.3328万
主题中讨论的其他部件:USB2ANYDPS-dong-EVM

大家好,

请允许我询问您如何使用DPS-dongle-EVM而不是USB2ANY从PC连接到LMK0.3328万。

我提出这个问题的背景是,因为不销售USB2ANY,但可以购买DPS-dongle EVM。

DPS-dongle-EVM用于连接TI中继器/计时器器器器件。

我相信这两块主板的内部设计几乎是一样的。 我已将上拉电阻添加到SDA/SCL,但是我仍然无法与LMK0.3328万通信。

如何实现这一点?

我已确认在我的主板上使用USB2ANY成功通信。

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai,

    DPS-dong-EVM和USB2ANY之间的微控制器编程不同,并且不兼容。

    如果您需要申请USB2ANY以连接已集成到系统主板的LMK0.3328万,请发送电子邮件至clock_support@list.ti.com并提供以下信息。
    -应用(例如无线基础设施,测试/测量)
    -终端设备(例如基站室外装置,频谱分析仪)
    这是否可能用于军事用途(是/否)
    -估计产量
    -收货地址
    •名字
    •姓氏
    •公司/学校名称
    •公司/学校URL
    •电话
    •电子邮件地址
    •街道地址
    •邮政编码
    •城市
    •州/省
    •国家/地区

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim-San,

    感谢您的支持。

    我只是想确保是否可以使用DPS-Dong-EVM,因为我们的客户已经从TI购买了。

    我们将提供USB2ANY,以便他们可以在自己设计的主板上使用Codeloader4。

    此致,
    KAWAI