This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0105万:LMK0.0105万的HCMOS输入

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/591933/lmk00105-hcmos-input-for-lmk00105

部件号:LMK0.0105万

您好,

通过读取LMK0.0105万的数据表,我们提到通用输入范围包括LVCMOS信号。 我的电流振荡器(Vectron TX-321)具有HCMOS输出,工作电压为Vs=3.3V (Vol=VOG*Vs 0.1 max和VOH=VOG*Vs 0.9 min)。 我想知道这个示波器是否适合LMK0.0105万

谢谢,此致
一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,

    我想这是对同一问题的重复张贴。 根据您上次输入的内容,使用CDCLV1310可解决该问题。
    如果您需要更多信息,请随时联系。

    此致
    普奈特