This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5100:TPL5100

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/591871/tpl5100-tpl5100

部件号:TPL5100

您好,

     我在仿真中遇到了问题。 我需要ltspice中的Tpl5100组件,我也尝试将IBIS文件转换为ltspice,但它只是tpl5100中组件的描述,对整个组件lt spice文件没有任何作用。 如果你为tpl5100计时器提供ltspice和eagle 7.7 的0文件,那么你会很好,这样我就可以为我的大学项目执行模拟。  

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在尝试模拟什么? 我不确定用于TPL5100的SPICE模型是否会有所帮助。 IBIS模型用于辅助信号完整性模拟。 我们通常不会为这些更复杂的设备提供SPICE文件。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,我希望在ADS (高级设计系统)中使用tpl5100组件,因为我正在制作基于计时器的直流-直流转换器。 我需要该电路的模拟结果,我有每个零部件,但我没有TPL5100零部件。 我只有TPL5100的IBIS模型。 请详细说明如何在ADS中使用tpl5100的IBIS文件来获取模拟结果?

    谢谢

    此致

    哈里斯·阿巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我担心IBIS主要是为了信号完整性。 如果可能,我建议参考使用IBIS模型的ADS文档,以获得所需的模拟结果。

    73岁
    Timothy