This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/LMX2592EVM:LMX2592EVM:获取多个输出的正性能图?

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592EVM, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/586538/starterware-lmx2592evm-lmx2592evm-getting-spur-performance-plots-for-several-outputs

部件号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他部件: LMX2592

工具/软件:Starterware

哈洛

LMX2592EVM是否具有适用于多个输出频率的正性能图(具有或不 具有VCO-倍增器/通道分隔器)?

此致

e

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eckhhard:

    您正在寻找谐波刺激,对吗? 根据操作频率的不同,电平会有很大差异。 我们会尝试在数据表中加入一个用例,以供参考。 与LMX2592类似,2 x 4GHz的半谐波通常为-26dBc。 对于5GHz的VCO,第二谐波通常为-27dBc。 您似乎有一个EVM,您是否获得了与此相同的结果? 这些级别是否符合您的期望?

    此致,

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Brian,

    感谢您的快速回答。

    我一直在寻找5号(2号,3号,4号,5号)的正调水平,因为这些水平是最高的,特别是第3号。  

    1GHz,3GHz,5GHz anfd 7GHz的输出频率级别将很有帮助。

    此致,

    e

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eckhhard:

    很抱歉花了一些时间才回来。 我能够去实验室测试其中的一些。对于第二个谐波,您大约处于-20dB水平,并且频率可以提高到-30dB左右。 HD3具有更大的范围,在一些较低的降频(1 GHz)下 可能会达到-10dB范围(如果使用CHDIV=3),然后在5GHz时更好地达到-30dB范围,然后在9GHz左右时更好地达到-50dB范围。 希望这能有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Brian,

    非常感谢。

    非常有帮助。

    此致

    e