请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4828万 大家好,团队:
我的客户想知道LMK0.4828万的最小包装高度。 数据表仅提供0.8 mm 的最大高度。
请您提供有关最低数据的帮助吗?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队:
我的客户想知道LMK0.4828万的最小包装高度。 数据表仅提供0.8 mm 的最大高度。
请您提供有关最低数据的帮助吗?
非常感谢!