This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2005万EVM:无法在win10下安装驱动程序

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/588256/cdce62005evm-unable-to-install-driver-under-win10

部件号:CDCE6.2005万EVM
主题中讨论的其他部件:CDCE6.2005万

尊敬的TI代表:

请帮助我解决以下问题:

安装CDCE6.2005万 GUI后,通过USB连接EVM板时出现未知设备。

当我尝试从CDCE安装 文件夹中指定驱动程序时,Windows显示它无法安装驱动程序。

请您帮忙,

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉,您的问题迟迟未得到回复。 我已通知工程师作出响应。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bogdan:
    此GUI是在Win10之前很久开发的。 您能否分享有关计算机设置的更多详细信息? 这是64位版本吗? 您是否使用"以管理员身份运行"选项启动了安装程序?
    然后我将尝试重新生产。

    谢谢!

    此致,
    Patrick