This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:查询工艺技术节点和CDM评级

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/591997/cdclvp1204-enquire-on-process-technologies-node-and-cdm-rating

部件号:CDCLVP1204

尊敬的先生/女士:

我想了解 流程技术节点是使用SiGe还是其他流程技术?

 是否有针对CDM等级的ESD测试?

谢谢

此致,

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    流程技术信息仅在NDA下共享。
    此设备的CDM额定值为500V。

    此致
    普奈特