This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2541:FCenter处的FSK输出

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2541, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/586120/lmx2541-fsk-output-at-fcenter

部件号:LMX2541
主题中讨论的其他部件: LMX2571

我正在使用LMX2541的FSK功能输出一个从978MHz到+-312.5kHz的信号。 我尝试使用1Mbps的比特率和1MHz的带宽。 但是,在这种速度下,我们的频谱分析仪在978MHz (即FCenter)上会出现峰值。 当比特率降低到500kbps时,978MHz时的峰值要小得多,978.3125MHz和977.6875MHz时的峰值要清楚得多。 为什么会出现此高峰? 如何在仍使用1Mbps比特率的情况下减小其大小?  

谢谢!

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是一个测量问题,或者环路带宽正在切断您的调制。 通常,环路带宽是调制速率的两倍。 此外,确保带宽确实为1 MHz。 有时,增加的第3极和第4极可以占用带宽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dean:

    当我们将带宽增加到2MHz时,信号会完全消失。 使用1MHz回路带宽时,信号仍然存在。  我们没有使用第3极和第4极,这些在软件中已设置为0。  

    您是否知道当我们增加环路带宽时,什么可能会导致信号消失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在尝试将环路带宽增加到2MHz和3MHz。 我们可以获得信号,但当我们将其连接到频谱分析仪时,信号不是很干净,如下图所示。

    您对我们如何清除此信号有什么想法吗? 我们希望只有978-312.5kHz时的峰值。 在较低的FSK比特率(如500kHz)下,信号更清晰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    我这样想:
    如果您的循环带宽为0 Hz,则只获得中心频率。

    如果您的循环带宽是无限的,而我们忽略了稳定性问题,那么您将获得一个具有一个中心和两个高频带的频谱,这与小频带的情况非常相似。

    对于LMX2541,不能执行跨越整数边界的FSK调制。 你在这样做吗?

    另请考虑LMX2571。 这具有更好的PLL噪声,更低的电流,并且还支持更高电平的FSK。


    此致,
    Dean