This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0308万:LVDS输出,带交流耦合到接收器,带内部100欧姆端接

Guru**** 2972260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/589608/lmk00308-lvds-outputs-with-ac-coupling-to-receiver-with-internal-100-ohm-termination

部件号:LMK0.0308万
在“线程”中讨论的其他部件:, LMK0.0306万EVM, LMK0.0306万

您好,

我有一个关于LMK0.0308万的问题。

[背景#1]

数据表中列出了LVDS接口电路(带交流耦合到接收器,具有内部100欧姆端接),如下所示。

<D/S (snas576d) P.26 10.3 .................................................................2交流耦合差动操作的端接>  

当驱动具有内部100 Ω 差动端接的差分接收器时,需要一个源端接电阻器
应放置在交流耦合电容器的前面,以使驱动器的直流偏置正确,如图34所示。

[背景#2 ]

scaa059c中显示了以下应用程序。

[背景#3]

默认情况下,在LMK0.0308万EVM中为LVDS输出配置CLKoutB#。

此电路与scaa059c中的图12相同。

[Q]

驱动具有内部100欧姆差分端接的差分接收器时,源端接分配器是否真的必要?

LMK0.0308万EVM中的CLKoutB# LVDS电路是否错误?

此致,

Hiroshi Katsunaga

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    您对此帖子是否有任何更新?

    我收到了他们的压力。

    他们需要尽快获得正确的信息。

    我在 LMK0.0306万EVM中使用默认配置(交流耦合后终止)测量LVDS输出。

    结果如下所示。

    看起来没问题。

    LMK0.0306万输出的共模电压为1.2V。

    我认为这是驱动器(LMK0030x)的正确直流偏压点。

    我认为数据表的描述是错误的。

    请回复。  

    此致,

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Katsunaga-san:

    我对我们的答复出现延误表示歉意。

    我的理解是,使用LMK0.0306万 LVDS驱动器,为了确保在交流耦合时可靠地启动,必须将100欧姆的直流连接至输出。 如上图(数据表中的图34)所示,对于具有集成终端的设备,这可能是一个例子。 或者如数据表中的图33所示,LMK0.0306万 LVDS驱动器-->传输线路--> 100欧姆-->交流耦合-->目标设备(带有自偏置)(如果未集成终端)。 这将使驱动程序具有100欧姆的直流负载,而设置中没有两个100欧姆。

    我的理解是数据表是正确的。 我将与其他人确认并了解有关更新LMK0030x评估板说明的信息。

    请参阅本E2E主题以了解更多详细信息: e2e.ti.com/.../52.6577万

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Timothy:

    感谢您的回复。
    我理解你的评论。
    但是,我认为图34太适合将其列入D/S,因为这不是该设备系列中的问题,而是LVDS接口中的问题。
    我认为这种描述失去了一个机会,因为它可能引起误解。

    感谢您的合作。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga