This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3001万:单端正弦波输入

Guru**** 2805425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/590206/lmk03001-single-ended-sine-wave-input

零件号:LMK0.3001万

您好,

我的客户有关于LMK0.3001万的问题。

[Q]

使用单端正弦波输入时推荐的OSCin电源如数据表第36页中的图8-14所示。

显示的频率范围最高为100MHz。

它能输入超过100MHz吗?

我想一下超过100MHz的数字,如下所示?

*斜率为-6dB/oct,而底端为-10dBm,用于单端正弦波输入。

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Katsunaga-san:

    是的,单端可以在100 MHz以上使用。 最大输入频率为200 MHz。

    您的斜坡延伸是一个良好的最小推荐功率。 请记住,这不是通过/失败的硬线,而是较慢转换速率下性能下降的近似测量。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Timothy:

    感谢您的回复。
    好的,我理解你的评论。

    感谢您的合作。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga